november 10, 2021
Even in the early stages of the engineering process, there are hidden costs in electrical installations. They can be eliminated by choosing system-oriented concepts that utilize decentralized automation technology. There are various scenarios that help determine which methods, or concepts, best suit the individual needs of mechanical engineers while achieving greater standardization and higher efficiency within the electrical installation. These scenarios may also reduce installation costs by up to 30%.
Az SPS 2025 a Murrelektronik számára hatalmas siker volt. 446 m²-en mutattuk be a legújabb megoldásainkat: szekrény nélküli automatizálási megoldások, IO-Link, Machine Vision,…
Nagyobb hatékonyság, kevesebb kábel: hogyan egyszerűsíti az MVK Fusion a raktározást?
Ismerje meg az IO-Link technológia erősségeit, és fedezze fel az IO-Linkkel kapcsolatos legújabb fejlesztéseket, innovációkat és alkalmazásokat.